This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3060:即使在电池放电后、RM、RSOC、FCC 等也不会更新

Guru**** 676280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ3060, GPCCEDV, EV2400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981284/bq3060-rm-rsoc-fcc-etc-not-updating-even-after-battery-discharge

器件型号:BQ3060
主题中讨论的其他器件: GPCCEDVEV2400

我有一个具有 BQ3060电量监测计的电池组。 我遇到了以下寄存器似乎不更新的问题:

剩余容量0x0F

绝对充电状态0x0E

RSOC

这甚至在电池电量耗尽的多个周期后也是如此。 电池组设计用于在主电源断开交流电源后为主板供电。 主板电路包括 CPU、DRAM DIMM、PCI-e 设备,功耗约为250W。 当电池供电时、我预计电池容量会显著下降。 电池组容量为1000mAh。

例如、RM 寄存器始终显示91%。 甚至 FCC 看起来根本没有变化。

这里可能会有什么问题?  

感谢您的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammad、

    您能否上传显示问题和.gg 的日志。

    您是否关注了 GPCCEDV?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    带电量监测计的电池组位于我们的主板中。 它基于 Linux。  

    如何捕获日志? 我没有运行您的任何特殊软件。

    什么是 GPCCEDV?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammad、

     我们的所有 CEDV 监测计都需要 GPCCEDV 工具来配置特定 电池配置的监测计。 如果您尚未完成此操作、监测计将不会提供任何有意义的 SOC/RC 值。

    要捕获日志、我们建议您连接 ev2400。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、

    我的问题的更新:

    1. FCC、RSOC、绝对充电状态停止在91%。

    2.完整设计容量为1100mAH。 FCC 显示1007mAH。

    正如我提到的、嵌入式主板中的电池组。  

    导致上面#1中的寄存器在91%处停止的原因是什么。 在运行的系统中、是否有纠正此问题的方法?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammad、

    您是否使用过 GPCCEDV? 否则、您必须首先使用它。 如果您在后面仍有问题、我们可以进一步了解。

    如果不运行该工具、器件将无法正常工作。

    此致、