This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5569:LP5569 -每通道电流-每通道运行多个 LED

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981527/lp5569-lp5569---current-per-channel---running-multiple-leds-per-channel

器件型号:LP5569

您好!

LP5569数据表列出了每通道最大25.5mA。 这是否意味着每个单独的 R、G 和 B 线(LED 0至 LED8)可以达到25.5mA、或者每个 RGB 组(LED0-2、LED3-5和 LED6-8)可以达到25.5mA? 在一个将有两个运行两个 RGB LED 的 RGB 组通道(LED0-2和 LED35)的设计中工作。 最后一个 RGB 组通道(LED6-8)将并行运行多个 LED。 只需确认每个通道的电流即可进行 LED 选择。   

基本上、是每通道最大电流的平均值:

LED0、2、3、4、5、 6、7、8 = 25.5mA

LED0-2、3-5、6-8 = 25mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    每通道的最大电流意味着每个通道(LED0、1、2...8)可分别达到25.5mA。

    "基本而言、每个通道的最大电流均值为:LED0、2、3、4、5、 6、7、8 = 25.5mA"是正确的。

    最恰当的考虑

    徐美奈