请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP5569 您好!
LP5569数据表列出了每通道最大25.5mA。 这是否意味着每个单独的 R、G 和 B 线(LED 0至 LED8)可以达到25.5mA、或者每个 RGB 组(LED0-2、LED3-5和 LED6-8)可以达到25.5mA? 在一个将有两个运行两个 RGB LED 的 RGB 组通道(LED0-2和 LED35)的设计中工作。 最后一个 RGB 组通道(LED6-8)将并行运行多个 LED。 只需确认每个通道的电流即可进行 LED 选择。
基本上、是每通道最大电流的平均值:
LED0、2、3、4、5、 6、7、8 = 25.5mA
或
LED0-2、3-5、6-8 = 25mA