This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:设置死区时间

Guru**** 2535800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976785/ucc21520-setting-deadtime

器件型号:UCC21520

大家好、

你好。

我们的客户正在使用双通道栅极驱动器 UCC21520DW、希望定义死区时间。 因此、他在 DT 引脚和 GND 之间放置了3.3k 电阻。 但最终的死区时间要比应有的时间大得多。 µs 显示10*3.3 = 33ns、但他的死区时间约为1 μ s。
请参阅随附的原理图。

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    您能否再次检查输入设备是否已经创建死区时间? 您发送到驱动器的输入可能具有与栅极驱动器死区时间堆叠在一起的死区时间、因此请确保输入信号上没有死区时间。  

    另一个想法可能是您使用的电阻器可能不是3k。 仔细检查该电阻器。 您可以尝试将3k 替换为10k、然后查看死区时间是否与计算结果一致、我们可以根据您的反馈继续。  

    谢谢、

    Krystian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krystian、

    客户输入器件还会创建120ns 的死区时间。 输入死区时间是否有问题?
    他还检查了电阻器、它实际上是3.3k。
    他们认为这是一个与欠压锁定有关的问题、但他们还不确定。

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    为 VDD-VSS 提供的电压是多少? 如果电压低于 8.7V (最大值)、则输出侧的 UVLO 将触发。 在输入侧、如果电源电压低于2.65V (最大值)、UVLO 将触发。 检查电源是否保持在此阈值以上。

    另一种可能是、其输入器件的死区时间与驱动器的死区时间相结合。 看看如果它们降低或消除输入侧死区时间、但保持栅极驱动器死区时间、会发生什么变化。  

    此致、

    Krystian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krystian、

    我仍在等待客户对此做出响应。 我会尽快通知您。

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。 不用担心

    此致、

    Krystian