This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM265R1:压降电压

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM265R1, LMZM23600, TPSM265R1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981653/tpsm265r1-dropout-voltage

器件型号:TPSM265R1
主题中讨论的其他器件: LMZM23600

TPSM265R1的压降电压是多少?  我无法在数据表中找到它。  我目前正在将此器件与您的 LMZM23600降压模块进行比较。  LMZM23600数据表具有显示压降电压的良好图表。

我想使用 TPSM265R1生成3.3V 和5.0V 电压。  在我的应用中、此部件的输入将是一个2节锂离子电池组。  最小电池组电压将为5.4V。  如果输入仅为5.4V、TPSM265R1是否仍会将输出调节至5.0V?

谢谢-

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、

    我能够创建具有5.30VIN、5V 输出、0.1A 的 WEBENCH 设计。 该设计在5.29VIN 时失败、因此根据我们的仿真模型、5.30是5V/0.1A 时的最小 VIN。 我将查看我们是否有一些测试数据来确认这一点。 我应该在一天左右的时间内回来。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    我刚刚收到了 TPSM265R1EVM 评估板、并在输入电压= 5.4V、输出电流= 100mA 时检查了其运行情况。  输出在5.4V 的输入电压下看起来稳定。  但是、我确实会看到、当我将输入降至5.4V 以下时、输出开始下降。  在50mA 负载下、该器件似乎很好地调节输出、直到输入电压降至5.2V 以下。  这应该适用于我们的应用。

    再次感谢-

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、

    很棒的消息! 我将继续并关闭该线程。

    Sam