This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21062:LiFePO4的控制

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25071, BQ21062, BQ21061, BQ25155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981089/bq21062-control-for-lifepo4

器件型号:BQ21062
主题中讨论的其他器件:BQ25071BQ21061BQ25155

尊敬的团队:

当我通过该器件为 LiFePO4充电时、请告诉我 I2C 的控制方法。
我认为;
-设置峰值电压(OVCH:bq25071充电曲线)
-充电开始
- 轮询 CHRG_CV_STAT 寄存器
-如果激活、则停止充电。

此致、
PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pan-M、

    如果器件配置正确、BQ21062将能够在启动时充电。 您可以参考 BQ25155设置指南工具 来设置峰值电压和启动电荷、以及有助于轮询寄存器和停止电荷的功能。 BQ25155之间的唯一区别是 BQ21061没有 ADC 特性。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为基于系数的充电曲线和 LiFePO4的充电曲线是不同的。
    请参阅 bq25071的配置文件。
    当较大的差异是到达电压峰值(OVCH)时、它会停止 CC、并停止等待变为 VOUT (REG)的点。
    在基于 Co 的锂离子电池中、此时更改为 CV、充电电流等待成为设定点、然后由计时器停止。
    当我想使系统配置与 bq25071相同时、在 bq21062中、我知道它已更改为 CV、并认为我停止充电。
    是这样吗?

    此致、
    PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无法禁用 CV 阶段、但遗憾的是、我们可以控制电荷。

    您可以通过将 TERMCTRL 寄存器中的 TERM_DISABLE 位设置为0x15来禁用终止阶段。 所有充电控制都将完全由 I2C 控制。 您可以读取 STAT0寄存器以查看 CV 环路何时变为活动状态。 CV 环路将变为激活状态您可以禁用充电并将电池稳压电压重新配置为所需的电池稳压电压和电流。 经过一段设定的时间让电池放松后、您可以在较低的电流下再次启用充电、但请注意、电流将逐渐减小至终止电流(设置为最大30%充电电流)。  

    如果没有 ADC 来测量充电电流或电池电压、这种方法的精度可能会稍低。 我建议您在此处使用 BQ25155、如果可能、您将能够测量电池电压和充电电流。 能够监控这些值、使您能够更准确地调节即将接近终端的电流、并查看系统配置何时完成。 BQ25155与 BQ21062引脚对引脚、具有额外的 ADC。  

    我将看到有关查找为此目的提供的一些书面代码的信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、

    此外、如果我有任何问题、我将打开另一个线程。

    PAN-M