This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C43:无输出 PWM?

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981618/ucc28c43-no-output-pwm

器件型号:UCC28C43

团队、

客户正在测试 PCB 的 UCC28C43D 部分(我可以脱机共享原理图)。
目标是为交流/直流电源的功率级生成55kHZ PWM。

VCC 为10V。 它们在 RC 引脚上的测量值为1.6V。

UCC28C43D 无法启动的原因有哪些?
我们能否进行原理图检查?

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AnBer、您好!

    感谢您通过 E2E 进行连接。 当您说"不会开始..."时、 您是指没有 PWM 输出? VDD、VREF、COMP 和 RT/CT 上的信号非常有趣。 如果您可以要求提供这些波形和原理图、那会有帮助吗? 如果您不希望通过 E2E 公开披露设计详细信息、我们可以直接通过电子邮件联系:s-mappus@ti.com

    如果我们转到电子邮件、请关闭此 E2E 主题?

    此致、

    Steve M