This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A24:如何知道启动时间/软启动

Guru**** 2533610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974330/tps7a24-how-to-know-startup-time-soft-start

器件型号:TPS7A24

大家好、

我们的客户希望了解  此器件的启动时间信息。

由于负载侧的加电压摆率要求、启动时间必须超过33us。

您对此设备是否有一些启动时间信息?

如果没有信息、您能否推荐其他同等价格的器件?

此致、

太泰塔玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我需要您的信息才能进行报告。

    您能在本周之前让我们回答您的问题吗?

    如果您对任何问题都不清楚、请告诉我。

    此致、

    太泰塔玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama、  

    似乎我的回复从未发布过、  

    但有许多因素会影响启动时间-温度、负载、压摆率、使能等  

    此器件的启动时间范围为500us 至1.4ms、因此启动时间肯定可以超过33us。

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette:  

    感谢你的答复。

    我知道启动时间将是500us 到1.4ms。

    是否有办法大致估算启动时间?

    或者、您能否向我介绍一下该器件可用于以下条件并指定启动时间?

    输入电压:12V

    输出电压:3.3V

    输出电流:100mA

    此致、

    太泰塔玛

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama、  

    我可以进行节奏仿真。 您将使用哪些电容器[Cin、Cout、CFF]?

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette:

    我将使用 TPS7A2433、因此不使用 CFF。

    Cin = 1uF、Cout = 2.2uF

    此致、

    太泰塔玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama、

    我将在设计人员将仿真模型发送给我后立即答复。

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama、

    以下是您提到的条件下启动行为的快照:

    COUT = 2.2uF、Vin = 12V、Vout = 3.3V、ILOAD = 100mA

    绿色部分是 VIN 和 EN 连接在一起、红色部分是 EN 以300us 的速度单独出现。

    对于这两种情况、启动时间都在51us 左右(从 Vout 的10%到90%测量)。

    最棒的  

    Juliette