This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61480-Q1:LM61480-Q1原理图审阅

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61480-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981308/lm61480-q1-lm61480-q1-schematic-review

器件型号:LM61480-Q1

尊敬的团队

你好  

我们的客户在 其应用中使用 LM61480-Q1,请帮助他们查看原理图,请查看并提供反馈。

e2e.ti.com/.../Wide_5F00_Input.pdf

BR、

Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    我已收到您的原理图、并将在今天结束前提供反馈。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    请参阅以下反馈:

    • 建议将输出电容更改为3 x 47uF、RFF 为4.99kOhm、CFF 为33pF、以提高设计稳健性并改善瞬态性能、参见表9-3。  
    • 该原理图当前具有400kHz 的开关频率、可使用 Rt 电阻器达到1.5MHz。 我建议将输入高频电容器从0.1uF 更改为0.47uF。 这有助于实现高频衰减。
    • 其他一切看起来都不错。

    此致、

    Jimmy