This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23730:需要隔离时采用 PoE /降压转换器

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981454/tps23730-poe-when-is-the-isolation-required-buck-converter

器件型号:TPS23730

尊敬的所有人:

我有一个关于 IEEE 802.3bt 隔离要求的问题。 33.4.1章节不清楚。

我们的摄像头只有一个连接器工业以太网连接器、位于金属外壳中

1)电缆护罩连接到连接器护罩、并连接到设备外壳->外壳接地。

我们是否需要 PoE 电源上的隔离? 我们是否可以使用降压而不是反激式?

2) 2)因此在器件内部 PCB GND 是浮动的

2a)是否可以将 MDI 线路上的 ESD 二极管(位于 eth phy 和磁性元件之间)连接到 PCB GND? 或者、我们是否需要将 ESD 二极管放在磁性元件的另一侧并连接到屏蔽层?

2B)是否可以出于 EMI 目的通过以太网连接器附近的2kV 电容器和并联电阻器将 PCB GND 连接到器件外壳?

3) 3)我们如何在降压配置中使用 TPS23730?

此致、

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David、  

    PoE 不需要直流/直流隔离。 具体取决于应用。 接地或保持悬空也是如此。 不同的终端设备具有不同的要求。 芝加哥护士呼叫站的要求与中国工厂灯不同。  

    以下白皮书是我们推荐用于接地和未接地应用中浪涌保护的良好参考:  

      

    但您会注意到、不包含非隔离式设计。 非隔离式设计不像隔离设计那样提供出色的浪涌保护。  

    TPS23730是一款 PoE-PD + PWM 控制器、因此请参阅以下在降压转换器中使用相同类型 IC 的参考设计:   

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师