This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24073:有关充电效率的查询

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24073

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/970785/bq24073-inquiry-about-charging-efficiency

器件型号:BQ24073

您好!

-5V 输入级电流消耗:5V 时为0.137A

BQ24073 IC 的 CC 测量值:3.7V 时为0.12A、

 当电池处于3.7V 状态时、充电器 IC 的输出电压为4.2V。

因此、电路板的总体充电效率计算为(4.2V*0.12A)/(5V*0.137A)*100 = 73.57%。

(0.137A 输入端子的值包括充电电流和系统消耗电流。)

如果上述情况并非异常、

使用移动电源后、如果要使用300mA 电池为通讯座充电、我想知道需要多少移动电源电池容量。

假设通过移动电源升压 IC 的5V 级的输出效率为90%。

[案例1]

底座电池电源:3.7V * 0.3A = 1.11W。

1.11W 的充电效率为73.57%、因此通讯座侧需要1.508W。

为了从移动电源输出1.508W、可产生90%的效率、

因此、必须通过移动电源电池和提供1.675W 的功率

需要1.675W/3.7V = 452.7mA 的电池容量。

换言之、移动电源中需要452.7mA 的电池容量来为通讯座的300mA 电池充电一次。

(总体效率:300mA/452.7mA=66.2%)

[案例2]

底座电池电源:3.7V * 0.3A = 1.11W。

但是、当电池输出时、充电器 IC 的输出为4.2V、因此需要4.2V*0.3A = 1.26W。

1.26W 充电时效率为73.57%、因此在通讯座侧需要1.712W。

为了从移动电源输出1.7121W、可产生90%的效率、

因此、必须由移动电源电池提供1.902W 的电压、并且需要1.902W/3.7V = 514mA 的电池容量。

换言之、移动电源中需要514mA 的电池容量来为通讯座的300mA 电池充电一次。

(总效率:300mA/514ma=58.3%)

上述两种效率计算方法中的哪一种(案例1、2)计算正确?

如果计算方法不正确、请告诉我如何计算为300mA 电池充电一次所需的移动电源容量。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    您能否澄清一下、您是否询问 BQ24073? 您的电源效率是正确的、但您以后是否使用了任何其他计算? BQ24073位于通讯座或移动电源中吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony

    我的问题是关于 BQ24073的正确答案。

    我给出的计算公式是总体计算。

    BQ24073位于缝隙内。

    问题是使用外部移动电源为充电槽内的电池充电时的充电效率。

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    我们针对充电要求的典型计算并不取决于效率。 我们通常将电流消耗要求作为决定因素。 您是否已经有了可以查看此设计的原理图?

    由于 BQ24073是一款电源路径器件、因此建议输入电流应足以提供组合输出电流和电池充电电流(输入电流>=电池充电电流+输出负载电流)的功耗。  

    我们不会考虑用于为电池充电的电池、因此我们无法保证这些计算中的任何一项。 如果您使用 BQ24073输入引脚的5V 输入为电池充电、充电速率为120mA、但总系统负载为137mA、我只能说这种情况下的功率要求是5V * 137mA = 0.685W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony

    我还有一个问题。

    当充电速度为120mA 时、实际为300mA 电池充电需要多少输入功率?

    如果可能、请使用计算公式进行响应。

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    要在不影响 DPPM 或 VINDPM 的情况下使用该器件、输入需要能够为电池充电以及 OUT 引脚上的系统负载提供足够的电流。  

    在输入电压为5V 的典型应用中、功率要求为5V * 120mA = 0.6W。