This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24616EVM:测试问题

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980026/bq24616evm-test-issue

器件型号:BQ24616EVM

大家好、

我在测试24610EVM 电路板,时遇到了一些问题

无法使用电子负载和电源来模拟电池

我的输入是24V 电源、BAT 连接到电子负载 CV 模式(18V)和电源(17V)。 我想对电池充电过程进行仿真、但我发现 EVM 上的 STAT1和 STAT2不亮(CE 为亮)μ A、电子负载读取的电流也很小。 我在判断时没有进入充电状态、所以我想知道这样的设置是否可以模拟电池充电过程? 此外、我没有为 TS 提供1.8V 电压、它是否不起作用?

谢谢

Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Z、

     是的、您需要在 TS 上施加电压、否则充电器处于故障状态、不会充电。 STAT1和 STAT2指示您的设置出现故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    感谢你的帮助。

    我有一个新问题、当我只为 Vin 供电时 、会看到一个不同的现象。(使用24610EVM)

    当 Vin=24V、TS=1.8V 且未插入电池时、STAT1指示灯熄灭。波形如图所示。

    当 Vin=20V 时、TS=1.8V.I 发现 STAT1指示灯亮起(正在充电)、波形显示如下:

    我想知道  

    • 为什么没有插入电池时 STAT1打开?
    • 如果我不插入电池、 什么是正常情况? 是 pic1吗?  但为什么会出现压降

    感谢你的帮助!

    Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    您能帮我回答这个问题吗? 非常感谢!

    Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我对您在示波器捕获中显示的信号感到困惑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    抱歉、这是 Vbat

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    我对 question.below 进行了总结

    我有一个新问题、当我只为 Vin 供电时 、会看到一个不同的现象。(使用24610EVM)

    当 Vin=24V、TS=1.8V 且未插入电池时、STAT1指示灯熄灭。Vbat 波形如图所示

    当 Vin=20V、TS=1.8V 时、我发现 STAT1指示灯亮起(正在充电)、Vbat 波形显示如下:

    我想知道  

    • 为什么没有插入电池时 STAT1打开?
    • 如果我不插入电池、 什么是正常情况? 是 pic1吗?  但为什么会出现压降
    • 数据表中的电流检测波形在哪个点表示该波形? 是未插入电池时的 VFB 波形

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     取决于您的充电调节电压。 根据您的充电调节电压、最可能的24V 是有效的输入电源、如 VIN>VSRN。 20V 时、您最有可能处于睡眠模式、因为您的充电调节电压高于 VIN = 20V。 由于这是一个降压充电器、您需要一个高于充电调节电压的输入电压。