This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62595:Sch 审查

Guru**** 2518520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974817/tlv62595-sch-review

器件型号:TLV62595

尊敬的,请帮助我检查 tlv62559的原理图。 它是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cooper、您好!

    我没有看到任何输出电容器、如典型应用原理图中所示:

    您能告诉我这里有多少输出电容器吗?

    此外,von (范围)的值是什么?

    非常感谢!

    请告诉我、

    Dorian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的,

    VON=3.7V、输出电容为并联 C13 =100pf、C14=20pF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cooper、您好!

    我们在数据表中显示的120pF 就是我们所说的前馈电容器、它应帮助您的设计获得更好的负载瞬态响应。

    输出电容应连接到 VOUT 和 GND。

    请参阅 TLV62595的数据表

    非常感谢!

    此致、

    Dorian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好,有,10 μ F + 22 μ F + 47 μ F 并联、0.47 μ H L,对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cooper、您好!

    您应该在此处使用表8-4、8-3不应该在此处。 这将得到纠正。

    您在表中看到的内容已经是一个组合。 因此、它是0.47uH 和3*10uF 输出电容、或0.47uH 和47uF 输出电容、或  0.47uH 和100uF 输出电容。

    我建议您使用介于30和100uF 之间的值。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    谢谢、

    Dorian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Copper、

    您在这里还有其他问题吗?
    请告诉我们。

    非常感谢!

    此致、
    Dorian