Other Parts Discussed in Thread: BQ25606
您好!
我们使用 BQ25606作为车载充电器。 BQ25606的电路与评估板相同。 我们没有使用热敏电阻、因此我们将10K 欧姆电阻并联为 EV 电路板。
充电电流限制设置为1.2A、输入电流限制设置为3A。
但我们面临充电条件不稳定的问题。 当使用5V 电源进行测试时、上电后、电源正常引脚为低电平。 但 STAT 引脚正在切换、这也反映到电池充电电流。
我们已经检查了所有我们能想到的东西、但仍然找不到原因。 是否有任何一个前夕出现类似的问题、并且可以为我们提供调试此问题的提示。