This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23625-Q1:频率在低输出时变化(在本例中、~2.2V 至15欧姆(该器件应为 FPWM)

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23625-Q1, TPS560430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979465/lmr23625-q1-frequency-varies-at-low-outputs-in-this-case-2-2v-into-15-ohms-the-part-is-supposed-to-be-fpwm

器件型号:LMR23625-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS560430

e2e.ti.com/.../17_5F00_Feb_5F00_2021_5F00_scope_5F00_traces.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原始 Q:

    LMR23625-Q1:FPWM 模式下的内部频率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欧内斯特

    正如上一篇文章中提到的、您似乎要达到 TON_MIN。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欧内斯特

    您拒绝了我的"TI 认为已解决"、但我看不到您的消息、其中说明了您想要进一步讨论的内容。

    有关更多背景信息、 请参阅此视频 、其中说明了您所看到的情况。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我使用的是这个版本时、为什么它在无负载或轻负载的情况下不起作用:

    8.4.5轻负载运行(FPWM 选项)
    对于 FPWM 选项、LMR23625-Q1在满负载范围内锁定在 PWM 模式。 此操作保持不变
    电感器电流反转其正常方向、从而在空载时实现高效率。 这种模式对减少的光进行了折衷
    可实现低输出电压纹波、严格输出电压调节和恒定开关频率的负载效率。 在中
    在该模式下、施加 IL_NEG 的负电流限制以防止损坏稳压器低侧 FET。 时间
    在 FPWM 模式下、转换器与 EN/SYNC 输入上的任何有效时钟信号同步。

    我在另一个应用中使用了一个具有 FPWM 选项的较小 TI 器件、该器件的工作方式与描述的相同。
    TPS560430XF 将频率保持在低至零伏输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欧内斯特

    请观看我链接的视频。 另请参阅 数据表中的第8.3.5节

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    我在不同的应用中使用过 TPS560430XFDBVR、即使没有负载、它也保持在全频率(1MHz)、并一直降至零伏、从而驱动热电制冷机。

    8.4.5轻负载运行(FPWM 版本)
    对于 FPWM 版本、TPS560430在满负载范围内锁定在 PWM 模式。 该操作保持不变、即使在中也是如此
    通过使电感器电流反向来实现无负载条件。 这种模式在降低方面进行折衷
    轻负载效率、可实现低输出电压纹波、严格的输出电压调节和恒定开关
    频率。

    我了解最短关断时间和最短关断时间、但...

    我认为 TON_MIN 不适用于 LMR23625CFQDDARQ1、我被告知它也是 FPWM。

    我的另一个应用以1MHz 运行、具有一个输入电压为15uH 的电感器。
    在这里、我以2MHz 的频率运行、使用一个输入电压为24V 的10uH 电感器。
    即使没有负载、我也可以达到 IL_NEG 负电流限制(FPWM 选项)吗?

    感谢您的耐心等待、

    欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欧内斯特

    • VIN = 24V
    • Vout = 2.2V
    • Fsw = 2.1MHz
    • 占空比= 9.2%(VOUT/VIN、但可能与效率损耗有关、但在最坏的情况下、我们将保持9.2%)
    • TON = 43.7ns (占空比/Fsw)
    • 数据表中的 TON_MIN 为60ns (典型值) 90ns (最大值)。

    器件无法在小于 TON_MIN 的时间内打开。 因此、43.7ns 的扩展至60ns (典型值)。 为了保持正确的占空比以保持稳定、TOFF 也会延长同样的百分比(60/43.7)。

    要保持固定频率、您需要降低开关频率、降低 VIN 或增加 VOUT。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    您似乎在描述 PFM 选项而不是 FPWM 选项、而 FPWM 选项应该是 DigiKey 向我提供的。

    该部件在无负载(反馈网络除外)、392 Ω 负载、100 Ω 负载或预期15 Ω 负载下不能按所述工作。

    我之前在  另一个应用中使用了 FPWM 选项 TPS560430 、它在无负载以及低至0V 的轻负载条件下运行良好、没有频率偏差、

     LMR23625-Q1的描述几乎相同。  

    我的理解是、低侧 FET 长时间保持导通状态、并对输出电容器放电以补偿超过 TON_MIN 的值。

    如果我实际上有 FPWM 版本(我的脑海中有疑问)、为什么它在空载时不起作用?

    描述中唯一的区别是提到了"IL_NEG":

    '在此模式下、施加 IL_NEG 的负电流限制以防止损坏稳压器低侧 FET '

    问题:"负电流限制"是如何工作的? 在这种情况下、FPWM 是否会恢复到 PFM?

    如果发生这种情况、我可以在不更改24V 电源或零 V 最小可变输出的情况下执行什么操作

    -欧内斯特

    LMR23625-Q1 SIMPLE SWITCHERRegistered36V、2.5A 同步降压转换器

    该器件可选择固定频率、强制脉宽调制(FPWM)模式来实现
    轻负载条件下具有较小的输出电压纹波。

    8.4.5轻负载运行(FPWM 选项)
    对于 FPWM 选项、LMR23625-Q1在满负载范围内锁定在 PWM 模式。 此操作保持不变
    电感器电流反转其正常方向、从而在空载时实现高效率。 这种模式对减少的光进行了折衷
    可实现低输出电压纹波、严格输出电压调节和恒定开关频率的负载效率。 在中
    在该模式下、施加 IL_NEG 的负电流限制以防止损坏稳压器低侧 FET。 时间
    在 FPWM 模式下、转换器与 EN/SYNC 输入上的任何有效时钟信号同步。

    TPS560430 SIMPLE SWITCHERRegistered4V 至36V、600mA 同步降压转换器

    TPS560430还具有 FPWM (强制 PWM)版本、可在整个负载范围内实现恒定频率和小输出电压纹波。  

    8.4.5轻负载运行(FPWM 版本)
    对于 FPWM 版本、TPS560430在满负载范围内锁定在 PWM 模式。 该操作保持不变、即使在中也是如此
    通过使电感器电流反向来实现无负载条件。 这种模式在降低方面进行折衷
    轻负载效率、可实现低输出电压纹波、严格的输出电压调节和恒定开关
    频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欧内斯特

    我并不是要让您感到沮丧或忽略您的问题。 事实上、该器件需要至少导通 TON_MIN、以便为电流感应的前沿消隐提供足够的时间。 对于每个电流模式降压稳压器都是如此。 您在其他设计中未看到频率降低的原因可能是您未达到 TON_MIN。

    FPWM 是一种强制器件切换以保持连续导通的模式(电感器电流始终上升或下降、从不保持为0)。 当电感器电流上升至0A 时、AUTO/PFM/DEM 模式将 SW 设置为高阻抗、但 FPWM 将使低侧 FET 保持导通状态、从而使电感器电流变为负电流。 这并不意味着器件将忽略 TON_MIN。 在正常工作条件下、器件切换的时间绝不能低于 TON_MIN。

    IL_NEG (正如您提到的负电流限制)大约为-2A (典型值)。 您可以使用 数据表中的公式11来计算电感器纹波。 ∆Δ I IL/2 > 2A、则在无负载 FPWM 运行时将点击 IL_NEG。 第8.3.9节末尾 指出:

    '对于 FPWM 选项、允许电感器电流变为负值。 如果该电流超过 IL_NEG、低侧开关将关闭、直至下一个时钟周期。 这用于保护 LS 开关免受过大负电流的影响。"

    请告诉我是否遗漏了某些内容或是否有不清楚的内容。

    谢谢、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在8.3.9过流和短路保护下找到了其中一个问题的答案

    对于 FPWM 选项、允许电感器电流变为负值。 如果该电流超过 IL_NEG、则 LS 开关为
    关闭、直到下一个时钟周期。 这用于保护 LS 开关免受过多负电流的影响。

    随附的是 IC 和 DigiKey 封装的图片、我怀疑它们实际上是 FPWM 版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欧内斯特

    袋上的标签和顶部标记与该 IC FPWM 一致。

    请告诉我您还有哪些问题。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    我进行了一些简单的仿真、验证了您在占空比方面的中心点、并质疑我对我之前的 FPWM 应用如何以及为什么工作如此出色的理解。

    在该 TE 驱动器应用中、它在宽范围内工作、但从未经过过完全测试、直至输出为零。

    也许珀耳帖的反电动势特性有所帮助。   

    我可以想象、在低输出电压下进入低侧 FET 电流限制的唯一方法是输出电容太大。  

    当然、在我的40uF 简单仿真中、它已经超出了限制。  将输出电容减小到10uF、使其保持在 IL_NEG 以下。

    接下来、我将减小电路板上的电容、看看它在现实世界中的作用。

    谢谢、

    欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    我在低输出电压下收集了一些示波器迹线、我能够看到一些振铃实例、我猜这是由于过流导致低侧 FET 关闭的。

    我取出了四个10uF 输出电容器中的三个、这就是振铃的结束、但当然、纹波会上升。

    我了解我现在看到的大部分内容、我很清楚为什么我无法正常地获得零伏输出。

    令人困惑的是、我已经捕获了频率变化、但这些变化发生在开关的停止和重新启动周围、我猜这是由于输出过压造成的。

    实际上、此应用不需要进入零 V 输出。

    我可以禁用低于3V 的输出、系统功能实际上是相同的。

    我已经订购了一些 PFM 版本、以比较此原型设计中的 Iir 操作。

    感谢您耐心倾听我对 FPWM 限制的误解。

    此致、

    欧内斯特