This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176EVM-HP:在此条件下是否可以使用 lm5176? @输入电压:53.3 ~ 55V/Vout:52.65V/IDC:2A [CC/CV 模式]

Guru**** 2539320 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5085, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/968622/lm5176evm-hp-is-is-possible-to-use-lm5176-under-the-conditions-vin-53-3-55-v-vout-52-65-v-idc-2-a-cc-cv-mode

器件型号:LM5176EVM-HP
主题中讨论的其他器件:LM5085LM5176

我需要一个直流/直流转换器来进行电池充电。

详细说明,需要 CC/CV 模式,工作参数为 Vin:53.3 ~ 55Vdc / Vout:52.65Vdc / IDC:2A

之前、我尝试使用 lm5085。 但是、我认为由于 IC 的最大占空比限制、我没有通过测试。

现在、我尝试使用 lm5176。 在制作自己的设计板之前、我想使用 lm5176EVM 确认所需的性能。

EVM 模块的工作范围为 Vin:6 ~ 36Vdc / Vout:12Vdc / IDC:12A/Fsw:250kHz。

因此、我将更改一些组件以实现所需的直流/直流性能。

我侮辱有关更改点的文件。 检查并提供任何建议。

我还希望在我的参数下获得基于 TINA 的仿真文件。

当我从 WEBENCH 电源设计器导出基于 TINA 的仿真文件时、结果不是预期的那样。

期待您的 reply.e2e.ti.com/.../lm5176_5F00_EVM_5F00_Calculator-Results.pdfe2e.ti.com/.../lm5176_5F00_EVM_5F00_Change-Components.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sangmin、

    感谢您提出问题并在设计中考虑使用 LM5176。

    支持此器件的工程师正在放假。 请在一周内重放。

    谢谢、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sangmin、

    使用55V 输入电压时、您将处于输入电压的最大建议值。 在这种高输入电压下运行时、您需要非常小心地保持低于转换器的60V 绝对最大额定值。  

    对于给定的输出功率、我希望每个位置都有一个晶体管(总共4个)就足够了。

    在测试过程中、您可能会发现可能还需要更新补偿、但我认为给定的补偿是一个很好的起点。

    因此、我希望您的更改是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 LM5176EVM 时遇到有关 CC/CV 工作模式的问题。

    在测试 CC/CV 模式之前、我更改了默认 EVM 板的参数、如下所示。

    目标电流为2A

    我没有更改电压设置。 因为我想在更改我需要的参数 V、I 之前检查 CC/CV 模式

    但是、当我在更改检测电阻器时进行测试时、电流输出会产生纹波。

    所以。 我取下一个盖子。 以减少电流纹波。

    但结果如下所示。

    使用电阻器:5 Ω@ 12V 输出电压。 小纹波电流时、运行看起来正常。

    但是、当我将电阻器降低到5欧姆以下、例如4欧姆。 纹波电流非常高。

    我需要电池充电器。 这意味着转换器的负载非常低。

    根据结果、使用 lm5176 CC 意味着仅控制具有高电流纹波的平均电流。

    对吗? 检查我的问题并回复。

    @电源的输入电压设置为12V、最大电流限制为60A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sangmin、

    如果您使用的平均电流感测电阻为25 m Ω、则当您使用4欧姆电阻作为负载时、平均输出电流将限制为2A、这低于负载电流。 因此、该器件需要在电流过高时降低输出电压。

    请检查较大的 SS 值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sangmin、

    我希望您能够解决 LM5176平均电流限制的问题。 我现在将关闭此主题。 如果我的假设是错误的、请在问题的这个主题中发布一些有关该问题的更多信息、这是锁定的、请启动一个新的主题。