This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9081EVM:UCD9081EVM GUI 软件中的配置问题

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9081EVM, UCD9081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976094/ucd9081evm-issue-with-configuration-in-ucd9081evm-gui-software

器件型号:UCD9081EVM
主题中讨论的其他器件: UCD9081

您好!
根据我的项目要求、我希望如果电源轨2的电源出现故障、所有电源轨都将取消置位(即电源轨1至8以及所有相关 GPO)、并立即进入关断模式。 我已附上我的配置图片和文件供您参考。 但实际上,即使电源轨2出现故障,电源轨1仍有效。 在我的设置中可能会出现什么错误?

要求:如果任何电源轨/电源轨发生故障、则应取消置位所有电源轨启用且连接到芯片的相关 GPO。

请将 pdf 文件转换为.par 文件以在 UCD9081EVM software.e2e.ti.com/.../6470.UCD9081_5F00_IIC_5F00_ADD_5F00_64h.pdf 中进行配置

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请压缩 PAR 文件并将其附加到此帖子、如下所示。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据要求、我将发送 UCD9081的 zip 文件和.par 文件、并使用项目进行配置。 请与您核对。

    谢谢

    Rashmita Pradhan  

    e2e.ti.com/.../4338.UCD9081_5F00_IIC_5F00_ADD_5F00_64h.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    在配置中、您已为每个处于警报处理状态的电源轨设置重试2。 请将所有8个电压轨的值更改为零。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们已有一段时间没有收到您的意见、并假设问题已得到解决。  

    这一员额将关闭。

    此致

    Yihe