This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC38C42:最大拉电流 COMP 引脚?

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC38C42

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981526/ucc38c42-max-sourcing-current-comp-pin

器件型号:UCC38C42

您好、UCC38C42专家、

我们是否有关于 COMP 引脚最大拉电流能力的任何信息?

我们指定典型值。 和最小值。在传统应用中哪一项很有意义、但现在特殊应用需要了解 COMP 引脚上的最大输出电流??

这里有什么指导?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    007、

    遗憾的是、最大拉电流不是测量参数、因此我们只能遵循数据表中给出的最小值和典型值。 我在 E2E 上发现您的问题至少在其他两次被问及、您可以参考以下案例: 案例1案例2、以获得更多见解。 我的建议是、应遵循典型的1mA 电流作为正常运行的最大值。 对于异常运行、COMP 引脚可拉低(GND)以实现零占空比、在这种情况下、最大拉电流在内部受到限制以保护误差放大器。 您可以将 COMP 连接到 GND 并测量电流限制、以确认高于1mA 的裕度有多大?

    此致、

    Steve M