This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS745-Q1:计算斜坡时间

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS745
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981272/tps745-q1-calculate-ramp-time

器件型号:TPS745-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS745

您好!  

是否有任何工具/计算来计算 TPS745从 T=0或从接收 EN 信号达到所需 Vout 的总时间?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Delaney、

    我可以为您提供一些支持。  我们可以阅读数据表曲线并了解有关内部启动电路的大量信息。  从图6-35和6-36可以看出、LDO 在带隙基准上有一个内部 RC 滤波器。  我们知道这是因为 RC 在启动图的末尾滚降。 RC 滤波器确实有助于衰减带隙基准噪声、并防止内部误差放大器将其增益。

    还有一个快速充电电路、它添加了一个电流源、以帮助在开通期间斜升输出。  我们知道这是因为在大多数导通期间都有平坦的线性斜坡。  通过图6-35可以看出、当 Vout 达到稳态的95%时、快速充电电路会关闭。  导通的很大一部分会降至快速电流源和充电的内部电容。

    根据图6-36、从 EN =高电平到 Vout =开始导通的延迟时间通常约为150us。

    您可以使用图6-35并使用它来评估许多设计的典型启动图。  例外情况是 Iout 过大、以至于它会触发内部电流限制电路。  如果 Cout 非常大、或者导通期间 Iout 很重、或者这两种情况的结合、则可能会发生这种情况。  图6-36使用 Cout = 1uF 和1mA 负载、Vout 在大约300us 内斜升至3.3V。  Iout = 1mA + 1uF*(3.3V/300us)= 12mA 峰值电流、因此在此配置中、在导通期间不会启用电流限制。

    如果客户希望使用其精确负载获得启动、并且可能在不同的环境温度下、则可以获得 EVM 以针对其特定应用进行更精确的测量。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Stephen、这对我们有很大帮助!