This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:运输模式

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ76930, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981360/bq76940-ship-mode

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件:BQ76920BQ76930

尊敬的 TI 团队:

为了实现最低功耗、芯片可被发送至运输模式。 频繁地将器件发送到运输模式是否存在任何重复? 我们的想法是、只要我们想进入省电模式、就将器件置于运输模式

此致

罗汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohan、

    许多用户选择在其应用程序中频繁使用运输模式。 请记住、大多数 IC 块在运输模式下断电、因此无法与器件通信、也无法读取测量值。 在提供测量值之前、有一些启动时间从运输模式中退出-数据表显示 BQ76940允许800ms (BQ76930和 BQ76920的时间较短)。 REGOUT 引脚在运输模式下也会断电、因此如果用于为主机供电、则主机将断电。

    此致、

    Matt