This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5072:PWM 不连续、电源输出锯齿状

Guru**** 2552650 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/969769/lm5072-pwm-not-continuous-and-power-output-is-sawtoothed

器件型号:LM5072

大家好、我将 LM5072-80用作电路板的隔离式电源、该电路板处于 RAUX 输入模式、而不是用于 PoE 应用。 输入电压范围为18-72V、输出为3.3V。 原理图与数据表中的图32几乎相同。 但 3.3V 波形 是锯齿状的、LM5072的 PWM 不 是连续的。

PWM 和3.3V 波形显示如下。 PWM 频率约为250kHz。 我还附加了原理图。

我知道 LM5072是一款旧器件、在我的新设计中、我将用新器件替换它。 但我想知道导致这个问题的原因。 也许我可以在我的新设计中避免它。

 那么、您能否告诉我、导致锯齿输出的原因是什么? 谢谢。

  e2e.ti.com/.../IsolatedPower.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    尝试增大 VC 和负载上的电容。

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的回答。

    这不是电容器问题。

    它是 补偿网络的环路带宽。 图32中 C22的值太小、应该大约为100nF 而不是1000pF。

    当我将该电容器更改为更大的值时、我得到干净的输出。

    非常感谢!