This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62362:输出电压精度

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62362, TPS62363, TPS62866, TPS62869
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981456/tps62362-output-voltage-accuracy

器件型号:TPS62362
主题中讨论的其他器件: TPS62363TPS62866TPS62869

大家好、

我的客户正在考虑使用 TPS62362。 请帮您解决以下问题?

 在 d/s 中、当 TJ=85C 时、输出电压精度被表征为+/-0.5% 您能告诉我 Ta-40C 至85C 时的输出电压精度吗?

如果您能提供与上述类似的温度条件信息、我将不胜感激。

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口您好!

    感谢您的提问。

    在温度范围内、精度应与 TPS62363 (±1%)相同。

    由于这是一款旧器件、因此对于具有 I2C 接口的新项目、我建议考虑使用 TPS62866或 TPS62869。

    如果您有任何疑问、请再次询问。

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。