This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH 电源设计器:确认:LM5155-Q1设计

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP40569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974995/webench-power-designer-confirmation-lm5155-q1-design

器件型号:WEBENCH-POWER-DESIGNER
主题中讨论的其他器件:PMP40569

大家好、

你好。

客户需要确认 CS 引脚是否设计为连接 RCS 和 CCS。 请参阅下面所附的图片。

感谢您的参与、并期待您的善意回应。

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Maynard,

     ‘m 我不熟悉这个领域、 我想和 大家讨论这个问题。我认为这里需要 RCS 和 RCS。 您的客户 可以参阅 PMP40555 PMP40569以获取反激式解决方案。

     谢谢。

    BR、

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不问我是否可以移除 CCS 和 RCS、而是不知道引脚 CS 和 CCS/RCS 之间是否缺少连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulf,

     这里需要连接。 否则、这些 RES 和 Cap 将毫无意义。

    BR、

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、正如预期的那样

    Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulf,

     我将关闭该线程。 如果您有任何新问题、E2E 论坛始终位于此处。 谢谢。

    BR、

    维克多