This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:LM5116高侧栅极驱动故障

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981196/lm5116-lm5116-failure-of-high-side-gate-drive

器件型号:LM5116

我正在调查直流/直流降压模块中 LM5116的一系列故障。  什么类型的滥用会导致高侧驱动器使低阻抗 HO 变为 SW 故障、从而使大部分芯片处于工作状态?

该电路通过非稳压 60V 输入提供24V 10A 输出。 同样的 FET 和布局也用于48V 5A 输出(由80V 电源供电)、该输出未出现此驱动器故障。

在工作台上、所有芯片 输入似乎都处于绝对最大限制范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Quinn、

    请发送原理图和布局以及开关波形(HO、SW、LO)进行审阅。

    此外:

    1. 检查 FET 在满负载和最大输入电压下的温度
    2. 就栅极驱动振幅和米勒阈值而言、FET 是否得到充分驱动?
    3. 检查外部 VCC (如果适用)(可能存在过压)
    4. 根据数据表绝对最大值表检查栅极(HO)和 BOOT (HB)引脚上是否存在过压/欠压
    5. 检查 SW 电压过冲/振铃和下冲、由于低侧 FET 导通、可能会发生 CDV/dt 击穿。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    我已通过电子邮件向您发送了布局和原理图

    此致

    Quinn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Quinn。

    此致、

    Tim