This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:LMR33630上可能发生过冲

Guru**** 2813055 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR33630, LMQ62440-Q1, LM62440-Q1, LMR36506-Q1, LM61460-Q1, LMQ61460-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977829/lmr33630-overshoot-that-might-happen-on-lmr33630

器件型号:LMR33630
主题中讨论的其他器件: LMQ62440-Q1LM62440-Q1LMR36506-Q1LM61460-Q1LMQ61460-Q1

大家好、团队、

我的客户对使用 LMR33630时可能发生的过冲有疑问。

■产品名称
・LMR33630BQRNXRQ1
・LMR33630CQRNXRQ1

■使用环境
・Vin:14 [V]、Vout:12 [V]
   * Vin 在4[V]至33[V]之间变化。 当输入为12 [V]或更低时、"高侧 FET 中的输入电压-(减)压降"将作为输出。
・Vout 电源目的的绝对最大额定值为16 [V]

■问题
他们看到一篇文章、当 Vin 降至低于 Vout 设定电压时、Vout 过冲、UVLO (数据表上的3.2[V])不工作、然后 Vin 突然返回。
使用假设也会发生同样的情况、因此我们担心是否可以满足 Vout 电源目标的绝对最大额定值(16[V])。

如果您能就是否存在问题以及是否存在问题应采取的措施向我们提供反馈、我们将不胜感激。

此致、

梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梁太郎福井

    当从 VIN < UVLO (3.2V)的条件中唤醒时、LMR33630具有软启动功能。 这应防止输出上出现任何过冲。

    如果您想了解更多详细信息、请链接文章、以便我能够提供有关 LMR33630的行为方式与文章中所述不同的更具体的详细信息。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    下面是一个指向客户所关注的关于过冲的文章的链接。
    techweb.rohm.com/.../8313

    本文解释了可能出现的以下现象:
    ①首先、器件正常启动一次、Vout 稳定。
    (2)接下来、Vin 降至低于 Vout 设置电压、此时 UVLO 不工作(器件不会关断)。
    ③之后、当 Vin 急剧返回时、Vout 过冲。

    他们担心、上述过冲会导致无法满足 Vout 供应商的绝对最大额定值(16[V])。

    此致、

    梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梁太郎福井

    我看到了这种担心。 VIN 下降、尝试恢复 VOUT 的误差放大器电源轨、VIN 上升、并且误差放大器会由于环路带宽延迟而导致过冲。 我们有一些专门解决此问题的器件、例如 LM61460-Q1、LMQ61460-Q1、LM62440-Q1、LMQ62440-Q1、LMR36506-Q1、 LMQ36503-Q1以及" 正常恢复"的更多特性。 其他器件可能会根据运行条件出现过冲。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    感谢你的答复。

    很明显、Feature:软启动与此功能对应。 除了推出的器件之外、似乎还有通用器件、因此我们也会将它们作为客户的替代产品。

    此外、是否可以处理外部器件?

    此致、

    梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梁太郎福井

    是的、可以使用外部器件来处理此问题、但与选择具有正常恢复功能的器件相比、它可能更昂贵、更复杂、并且占用更多空间。

    例如、您可以在  输出端实现 SNVA900中类似的前置稳压器类型电路。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    感谢您对外部器件的回复。

    关于过冲、他们想知道是否有一种理论上计算过冲量的方法。

    如果您有某种计算公式、请告诉我。

    此致、

    梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梁太郎福井

    保守的最坏情况估计值就是 dv =sqrt (L/C)*di、其中

    L =功率级电感

    C =输出电容

    DI = IOUT_CURRENT_LIMIT_AVG - IOUT_STUDILE_STATE

    dV =过冲。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    让我确认一下关于先前答案的一些要点。

    问题①
    关于过冲公式、
    "DI = IOUT_CURRENT_LIMIT_Avg-IOUT_STUDIG_STATE "
    他们如何获得每个价值? 他们是否应该使用数据表上的 ISC = 5.05 [A](最大值)?

    问题②
    如果有一个输入电压:14 [V]和输出电压:12V 的特性表、他们会希望看到它。
    (例如、数据表中的"7.4.2压降"图)

    此致、

    梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梁太郎福井

    我想使用平均电流限制(ISC+ILIMIT)/2、但你是对的。 最坏情况应使用最大 ISC = 5.05。 IOUT_STUARD_STATE 将是其在标称 VOUT 下的负载电流。

    2.我在 LMR33630数据表中看不到"7.4.2压降" 、但如果您参考的是"图8-9。 整体压降特性 VOUT = 5V"、但对于 VOUT = 12V、我可以从验证台查找一些数据、这些数据可能比实际情况略差(测试包括一个电流环路来监控电感器电流、该电流会增加电阻、从而降低压降中的 VOUT)。 您对什么条件感兴趣? FSWTM 封装? 输出电流?

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    感谢您的回答。 第二个答案是客户的回复、他们对什么情况感兴趣?

    "我希望它看起来像所附数据表中的图7-9和7-10 (当 VOUT = 12V 时)。
    该问题的目的是检查输入 Vin 低于输出设置电压(4V 至12V)时输出电压 Vout 下降的程度。"

    此致、

    Ryotaro ***.ti.com/.../lmr33630_2D00_q1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福井-圣、

    我已向您发送了一封包含图表的电子邮件。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    感谢您的观看。

    很抱歉连续与您联系、但输入电压更低时是否有任何数据?

    他们还希望检查输入电压高达4 [V]的数据。

    此致、

    梁太郎福井

    何度も μ A

    連絡して申Regards μ A、

    し訳ございません。μ A

    先ほど頂いた「LMR33630dropoutCurves.png」ですが、入力電圧がさらに低いときのデータはあるでしょうか。Vin=4[V]くらいまでのデータも確認したいそうです。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryotaro、

    通过电子邮件发送扩展图像。

    Sam