This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62840:最坏情况启动时间?

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973202/tps62840-worse-case-startup-time

器件型号:TPS62840

团队、

对于需要较短启动时间的应用:

数据表 SLVSEC6D 在第8页提供:
tSTARTUP_DELAY:    典型值10ms
TSS:                             120us 典型值

我们能否根据资质来分享一些较差的情况值(即最大启动和 TSS 时序)?

这将得到一个数量级。 我知道我们的器件是根据数据表规格指定的、其中不会提供最大值。

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AnBer、您好!

    我们应该在内部讨论此主题、我将给您发送一封电子邮件。

    谢谢、

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该主题已离线回答。 我可以访问一些特性数据、以了解测量的最大最坏情况。

    此外、tSTARTUP_DELAY 是在生产线上以125C 测试的典型值。
    因此、对于可能无法达到此温度水平的"商业"用例、它提供了更多的信心。