This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750-Q1:三相逆变器设计

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21750, UCC21750-Q1, TMS320F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975015/ucc21750-q1-three--phase-inverter-design

器件型号:UCC21750-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21750TMS320F28069M

大家好、


你好。


我们的客户正在使用 UCC21750-Q1设计三相逆变器、他们正在使用其中的六个。 UCC21750数据表中的应用信息给出了一个示例实现。 它为每个 nFLT、RDY 和 nRST 引脚使用一个上拉电阻器。 对于六个 UCC21750-Q1栅极驱动器、这些引脚的正确连接是什么?


这篇特别文章(https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/919218 使用一个与 nFLT 引脚连接的 ANDing 方案。 这是必要的吗? 我们的客户认为实现这一点是使用单个上拉电阻器将这些引脚连接在一起、但是、他们需要将这些引脚连接到 TMS320F28069M 的 GPIO。 建议使用什么连接来检查这是否可以与 TMS320F28069M 的 GPIO 引脚配对?


感谢你的帮助。


此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    欢迎使用 E2E!

    六个驱动器的 nFLT、RDY 和 nRST 引脚全部短接在一起、只需一个上拉电阻器。 每个栅极驱动器的每个引脚都需要一个靠近栅极驱动器每个引脚的本地旁路电容器。 该本地电容器(数据表中的100pF 电容器)有助于每个引脚的抗噪性能、从而防止栅极驱动器出现异常行为。

    至于您链接的帖子、您无需使用与门 IC。 nFLT 引脚可全部短接在一起并直接馈入微控制器。  

    如果还有其他问题、请告诉我!

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andy


    感谢您的回答。 我们的客户还有以下问题:

    1.我对 nFLT 和 RDY 感到满意,因为 UCC217xx 系列内部有开漏 FET,5k 上拉电阻器可与本地旁路电容器一起工作。

    然而、nRST/EN 在 IC 内部有一个50k 的下拉电阻器、因此添加一个上拉电阻器将是:

    A.冗余:由于下拉和下拉将发生争用、并且始终会导致某种电流。

    b.从控制的角度来看、我认为最好先等待 RDY 和 nFLT 引脚变为高电平、然后在 nRST/EN 上置位高电平信号以启动所有六个器件。 经过一段延迟后、允许在栅极驱动器的输入上应用 PWM。

    因此、电路板支持包将具有初始化代码、将 nRST/EN 设置为低电平。 然后、等待 nFLT 和 RDY、然后执行 nRST/EN = 1。 您对这方面的看法是什么?


    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    我理解并同意客户的意见。 无需在 RST 上使用一个拉电阻器、从一个控制站点可以执行他们提到的操作:

    "首先等待 RDY 和 nFLT 引脚变为高电平、然后在 nRST/EN 上发出高电平信号以启动所有六个器件。 经过一些延迟后、允许在栅极驱动器的输入上应用 PWM "

    我不担心不在 RST 上使用上拉电阻器、而是像他们描述的那样在 RST 上施加高电压。

    此致、

    Andy Robles