This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:LLDP 如何绑定到 TPS2373控制器的设计中?

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23880, TPS2373-4EVM-758, TPS23730, TPS2378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975093/tps2373-how-does-lldp-tie-into-the-design-of-the-tps2373-controller

器件型号:TPS2373
主题中讨论的其他器件:TPS23880、、 、TPS2378

我们希望将 POE++集成到我们的器件中、但需要一些有关 LLDP 如何融入公式的专业知识。 根据我了解的 POE++、当我们插入 POE 端口时、PSE 会在线对之间施加较小的直流电压并测量接收到的电流。 这是在固定间隔内完成的、以确保 PD 仍然存在。 然后、PSE 一旦发现、便会启动分级测试、在该测试中、我们将指示所需的功率(根据我们为 PD 控制器选择的电阻值)。 然后、PSE 将指示它可以分配给我们的内容、并在必要时降级我们。 PD 控制器上有3个输出、用于告知我们分配了什么功率。 对于我们的应用、如果分配功率为40W+、我们可以使用该功率来打开直流/直流控制器并启动 SOM。 SOM 可以从那里开始协商 LLDP?  

我不清楚 LLDP 部件。 是否有仅依靠 LLDP 来协商电源的开关? 还是每个802.3bt 开关上都有此硬件协商标准? 我们甚至需要 LLDP 吗?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只是为了澄清前面的内容:IEEE802.3.bt 和 POE++不等效。 它们都是在 PoE 中发送高功率(>25W)的标准、但它们不可互换。 我们有一个有关此主题的培训视频:

      

    在802.3.bt 和 POE++中、电源协商通过硬件握手来完成、如上所述。 我们还提供了有关该主题的培训视频。 因此、对于这两种方法、发送功率不需要 LLDP。 例如、LLDP 可用于微调功率限制、与 PSE 通信更多信息等。 它可以代替硬件握手。 但它将通过 MCU 实现以处理通信。  

      

    我建议使用我们的 TPS2373-4EVM-758和 TPS23880 EVM 中的一个。  

    此外、TPS23730可支持高达51W 的功率、因此该 IC 也可支持您的设计。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    视频和您的解释非常清楚地说明了这一点、谢谢。 对于仅 LLDP 解决方案、如果没有硬件握手、PSE 会分配什么功率? 0级? 1级? 基本上、如果我们选择仅使用 LLDP 路由、我们的 MCU 可以提供什么功率来协商该功率?

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    因此、PD 和 PSE 最初将协商0级功率- 13W。 该低功耗状态用于为 MCU 供电、然后 MCU 可以通过 LLDP 协商更多功率。  

    因此、仍必须在 PD 上设置检测和分级电阻才能获得初始功率。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢。

    我们在之前使用 TPS2378的产品中遇到了一些问题、我们在这些产品中设置了分级电阻器、以指示我们是4类器件、但最初并未为客户 PSE 提供功率。 此时、我们允许 MCU 通过 LLDP 接管并协商所需的4类功率。 导致该行为的原因是什么? 在对开关执行 ping 操作时、PSE 上显示为 IEEE 4类 PD、但分配的功率较低、直到我们通过 LLDP 进行协商。

    谢谢、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    如果您要进行硬件分类、要将 TPS2378设置为4级、唯一要设置的是 CLASS 电阻器。 我们可以证明、如果您探测 VDD_VSS 并在 PoE 握手期间看到两个分类手指。 这将巩固 PSE 正在发送正确的功率。

    PoE 中有一个称为功率降级的东西。 PSE 可以在特定分级级别检测到 PD、但分配的功率较少。 这种情况可能会发生。  

    如果您通过 LLDP 执行此操作、而 PSE 需要 LLDP、则 PSE 可能会在 LLDP 之前分配更多功率。

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师