This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5119:PMP10979、PMP30464和 PMP20804 EVK 的仿真文件

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5119, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980998/lm5119-simulation-file-for-pmp10979-pmp30464-and-pmp20804-evk

器件型号:LM5119
主题中讨论的其他器件: PMPTINA-TI

大家好、

我已下载 LM5119的仿真模型并尝试在 Tina ti 中运行仿真。 但我无法运行它。 它显示了某些节点的仿真中不可见的错误。

我将共享仿真模型、直至:

请提供上述 EVK 的仿真模型。

2.如果无法为 EVK 提供仿真模型、则为 LM5119提供任何有效的仿真电路。

此致

Vikas Dabas

Motherson Innovations

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、

    我们将于2月25日返回给您。

    此致、

    Weidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、

    遗憾的是、我们没有支持交错操作的器件模型。 所有这些 PMP 设计都是交错设计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    朱(金字旁容)

    TI 为 LM5119提供了仿真模型。 请告诉我该模型是否支持交错操作? 还是该模型仅适用于双路输出?

    Vikas Dabas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。 为该器件发布的 TINA-TI 和 PSpice 模型仅支持双输出操作。