This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568215:替代部件

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS568215, TPS56C215, TPS568230, TPS56C230, TPS566231, TPS566235, TPS548A29, TPS51397A, TPS543620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980750/tps568215-alternative-part

器件型号:TPS568215
主题中讨论的其他器件: TPS56C215TPS568230TPS56C230TPS566231TPS566235TPS548A29TPS51397ATPS543620

您好!

我们有一个使用 TPS568215进行 VCCINT/VCCBRAM 调节的 Spartan 7设计。 不幸的是、该部件目前在世界各地都缺货。 是否有具有相似功能/封装的替代器件?

如果不是,什么是最接近的替换而不重新设计所有的东西都是从头开始的?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有 P2P TPS56C215、它是12A 部件。 如果您接受稍高的成本、则可以检查 TPS56C215库存状态。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lishuang,

    感谢您的建议。 不幸的是,这部分也缺货了...  

    是否还有其他器件具有类似的功能但占用空间不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS568230是另一款具有相似规格和功能但封装更小的8A 器件。 可选 SW 频率有一点不同:600/800/1000kHz。 此外、您还需要检查 FB (基准)的精度是否满足您的要求、其精度略低于 TPS568215。

    如果您找不到该器件的电源、还可以检查 TPS51397A (10A)/TPS56c230 (12A)。 对于更高的电流、我们有 TPS548A29 (15A)。 对于较低的电流、我们有 TPS566231 (仅软启动、无 PGOOD 引脚)、TPS566235 (仅 PGOOD 引脚、无软启动引脚)、TPS543620 (PGOOD 引脚和4个可选软启动时间)、所有这些器件均为6A 器件。

    您可以检查它们的规格、如果您可以找到电源资源...

    谢谢、

    Andrew