This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9081EVM:ucd9081evm GUI 软件

Guru**** 2813755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973324/ucd9081evm-ucd9081evm-gui-software

器件型号:UCD9081EVM
主题中讨论的其他器件:UCD9081

我正在使用您的 UCD9081 GUI 软件、我怀疑如果我的其中一个电源轨电压出现故障(监控器电源轨)、那么它是否能够启用其他相关电源轨。 因为在我的轨道2项目中、我已经设置了如果我的轨道2出现故障、其他轨道将关闭。 但是,即使我的电源轨2坏了,我的其他电源轨也启用了,即使我的电源轨2坏了.. 仍然启用电源轨1电源轨1仍在工作2)如何计算超出稳压时间? 3) 3)如何计算最大调节时间? 如果我将电源轨8用于监控引脚、那么我需要对 GPO1引脚执行什么设置? 如果我想将 GPO 轨连接到 FPGA、比如... 如何在您的软件中设置它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请共享您的配置文件、以便我们能够帮助您在轨道2发生故障时避免其他轨道关闭?

    稳压时间取决于您的设计、这意味着您期望电压介于欠压和过压范围之间的时间

    超出稳压时间如果电压超出欠压和过压范围、您可以接受的容差是多少。

    EN8和 GPO1复用、您只能使用一个功能。 这话什么意思是 GPO 轨? UCD9081有3个新增 GPO、这些 GPO 可根据电源轨的状态设置为输出高电平或低电平。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回答我的疑问、并参考我在此附上项目配置文件的邮件。 请仔细看一下,如果 发现设置中有任何错误或有任何建议,我们将非常欢迎您。  

    我将以 pdf 格式发送,可以将其转换为.par 文件,以便在软件中进行配置。

    e2e.ti.com/.../UCD9081_5F00_IIC_5F00_ADD_5F00_64h.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们无法打开 pdf 文件。 您能否发送 PAR 文件。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我无法在此论坛中发送.par 文件。 您能不能以其他方式向我发送文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我看到您发表了另一篇与此内容相同的文章。 我将关闭此帖子并回复另一个帖子。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据要求、我将发送 UCD9081的 zip 文件和.par 文件、并使用项目进行配置。 请与您核对。

    e2e.ti.com/.../5342.UCD9081_5F00_IIC_5F00_ADD_5F00_64h.zip

    谢谢

    Rashmita Pradhan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    因为您有两篇文章讨论同一个问题。 我将关闭这个、请回复另一个以继续。

    此致

    Yihe