请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC5941 主题中讨论的其他器件: TLC5940
您好!
我的客户正在使用 TLC5941、但他们发现有时80mA 不足以满足系统要求、他们想知道我们是否有任何器件可以支持
16通道和更高的电流?
还是相同的电流电平、但通道更多?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.