This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5569:LP5569 PWM 噪声

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974813/lp5569-lp5569-pwm-noise

器件型号:LP5569

各位专家、您好!

我们的客户对 LP5569有疑问。
该器件数据表指出、由于 PWM 频率高于20kHz、使用时的音频频带没有风险。
但是、他们需要在那里对 LED 线路使用长迹线、因为他们担心噪声辐射问题。

然后、我们要在 LEDx 引脚和 LED 之间添加无源滤波器。
此变通办法是否可以接受?

此外、如果有其他解决噪声辐射问题的方法、请告诉我。


此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    建议在 OUTx 引脚附近放置一个小电容、并尽量减小环路面积。

    最恰当的考虑

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monet、

    感谢您的快速回复。

    OUTx 引脚与 GND 之间是否有推荐电容可用于改善噪声性能?
    此外、 我们是否可以为其放置最大电容?


    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    电容的具体值取决于您的实际电路。 您可以多次尝试确认最佳电容值。

    最恰当的考虑

    徐美奈