This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV841:TI 解决方案建议

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981369/tlv841-ti-solution-suggestion

器件型号:TLV841

尊敬的团队:

您能给我一些复位 IC 的建议吗? 感谢您的大力支持。

具有2.6V 阈值、开漏输出、>=100ms 固定延迟和 SOT23-3封装的复位 IC。

非常感谢

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、

    感谢您查看最新的 TLV841产品。

    TLV841是 WCSP 封装监控器。 根据您的查询、我是否可以假设您没有在寻找 WCSP 封装解决方案?

    对于2.6V 阈值、漏极开路输出、>=100ms 固定延迟、SOT23-3封装的要求、我建议使用以下选项

    TLV803EA26DBZR - 2.64V 阈值、200ms 固定延迟

    TLV803EA26RDBZR -与上述相同、但引脚不同

    TLV803EF2DBZR - 2.64V 阈值、400ms 固定延迟

    请告诉我们这些选项是否可以接受。

    谢谢、此致、

    Shridhar