This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:TPS610995输出保持在5.6V

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976127/tps61099-tps610995-output-remains-at-5-6v

器件型号:TPS61099

您好!  

我的规范是使用3节 AAA 电池实现3.6V 的输出电压。 为了避免弹簧接触问题或连接错误(必需)、我设计了此设计、其中每个 AAA 电池连接到一个直流/直流升压稳压器、每个稳压器的输出连接在一起。

当施加负载时、1个电池正在提供电源、在电量耗尽后、下一个升压转换器将开始运行。 升压稳压器的运行顺序由输出电压决定。 所有3个升压稳压器都是3.6V、但它们具有一些小电压误差、电压较高占主导地位。

我有以下问题:

当我在短时间间隔内多次断开并连接负载时、输出电压变为5.6V、并且它保持该状态。 我需要断开所有电池的连接才能进行重置。

起初、我认为3个直流直流电压之间存在冲突、但通过示波器进行探测、我注意到只有一个直流直流电压在切换。  

我看到另一个关于这个"5.6V"输出的主题、我想知道它是否与同一个问题相关。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naha、

    是的、您的问题与以下内容非常相似: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/756614?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=5.6V

    您可以测试和共享波形以更好地理解。 对于您的系统、应 将3节 AAA 电池连接在一起以形成一个并联拓扑。 因此电流共享将更好。 添加输入电容可能会有助于解决该问题。

    此致、

    徐玉辰  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nana、您好!

    长时间没有听到您的声音。 我想您已经解决了这个问题。 如果没有、欢迎联系我们。

    此致、

    Yichen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉耽误您的回复、我联系过 TI 产品工程师、解决了问题。

    正如您建议的、该问题与 EN 有关。 如果器件通过 EN 引脚或 VIN UVLO 功能在高频下启用和禁用、则器件可能会进入错误模式、并且器件会更改为可调版本。 可调版本意味着器件将尝试将 FB 调节至1V。 但是、当 FB 接地(固定版本)时、输出电压将达到器件的 OVP、即5.6V。  

    使能引脚连接到 VIN、但布局不正确、进入使能端的轨道会拾取高频开关。 我使布线对引脚短路、并修复了该问题。