This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5163:输入电源瞬态问题

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5163

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980965/lm5163-input-power-transient-issue

器件型号:LM5163

您好!

我最近设计了一个电路板、使用 LM5163作为从40-80V 输入电压进行直流/直流转换的第一步。 它将其降至12V、然后我还有一个12V/5V 和一个5V/3.3V 板载转换器。

我正在从交流/直流电源施加48V 电压、并使用断路器开关让电源进入电路板(在交流/直流电源已打开后)。

当我翻转开关时、我可以在我的5V 和3.3V 线路上看到一些令人厌烦的瞬态尖峰、这些尖峰会变为正负值。 我想、这是 LM5163开始工作之前的事情。  

你们有什么方法可以帮助我了解 LM5163芯片或布局是否导致了这种情况、或者我的布局是否存在某种不良情况? 我可以根据要求共享原理图和 PCB 文件、但我要展示的是上电后不久我在5V 线路上的示波器上记录的该瞬态。  

我认为这些瞬变使我的微控制器死亡、因为它在前几次上电时工作、但最终会立即开始加热。 它的负输入额定值仅为-0.3V 左右、因此我认为我看到的瞬变要比这个差得多。  

在使用物理交换机硬接通设备电源时、是否会出现这种预期行为?  

如果是、是否有好的方法来阻止这种情况? 我尝试了很多不同的电容器和滤波策略、RC 缓冲器等、但我似乎无法摆脱这种情况。 我不确定这是不是发生的、它是如此瞬态、因此它并不重要、但希望进一步了解它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    第一个建议是  在断路器开关之后添加高频电容或磁珠、并注意电容的额定电压或磁珠的额定电流。

    此外、您能否共享 原理图和 PCB 文件? 然后我们可以提出更多建议。

    此致、

    Wendy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../8130.GERBER.zipe2e.ti.com/.../Helios_5F00_Active_5F00_Rect.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经附上了布局的光绘文件和 pdf 文件、以及项目的原理图。  

    我在 KICAD 中完成了该项目、如果这对帮助完成该项目很有用、我也可以共享 KICAD 文件本身。  

    我将介绍铁氧体磁珠选项。 我已经尝试过一些电容、但它似乎没有与开关并联。  

    如果您有任何基于我上传的文件的其他建议、请告诉我。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    需要高电流才能导致电压瞬变、并且 LM5163尚未如 您所说的那样开始工作。 有两个建议。

    请尝试使用尾纤法测量电压并检查改进。

    2.在开关之后增加电感、如10uH、以降低浪涌电流。

    您是否还可以将节点的波形连接到开关之后、并连接到12V 线路的波形?

    此外、布局也不错。

    此致、

    Wendy