This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:PMP4650电路

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973918/tps40210-pmp4650-circuit

器件型号:TPS40210

您好、TI、

我基于 PMP4650设计了反激式 SMPS。
但是、输入电压通常高达约14V、但如果电压(约18V)高于该电压、则停止运行。
停止运行的原因是 DS/EN 信号为高电平。
Q4的基极-发射极与 D14之间发生元件损坏。
我将 R77的33k Ω 更改为10k Ω。 这种现象是相同的。
原因可能是什么?

B.此致

Sy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我添加了电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。 负责人今天不在办公室、但明天她将回答您的问题。  

    很抱歉给您带来不便、  

    Elisabetta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天、我发现了一个新的故障。


    Q2收集器-基座发生短路故障。

    PMP-4650参考设计在 FMMT495TA 基础中添加了二极管。

    我应该将其添加到所连接的电路中吗?

    二极管的用途是什么?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JDY、

    是的、请在 Q2基极中添加二极管。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    我添加了二极管、没有问题。

    我不明白为什么需要二极管。

    您能否告诉我添加二极管的原因?

    B.此致

    Sy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SY、

    二极管可防止发生反向电流、但我尚未对电路进行仿真、以检查何时会发生这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。


    我还有一个问题。

    如您所知、我将 PMP4650用于24V 输入系统。
    我计划在18V 至30V 的范围内使用它。
    输出将在15V 200mA 左右使用。

    问题:
    1) 1)从测试中、起始电压约为18V。

    由于它是齐纳二极管10V、我认为我们应该在13V 左右移动。

    我认为它需要降低49.9千欧。 对吗?

    2) 2)您能否对电路进行整体回顾?

    谢谢、B。此致

    Sy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SY、

    1) 1) PMP4650从大约13V 开始。 您提到您的测试显示为18V、我的理解是否正确或您是否希望从18V 开始?  

    2) 2) C89比 PMP4650大10倍。 你有理由这样做吗?  

    我们的设计中缺少输出侧滤波电感器上的1欧姆电阻器。

    您的设计中缺少 C23、D4和 R14。 这是一个软启动电路。

    R15缺失、R13不是来自电感器后面的 VOUT。

    BTW、您在输出端具有哪种电压? 此外、变压器肯定未针对24V 进行优化、因此您可能无法获得最大输出功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    感谢你的答复。

    1) 1)我希望启动操作为16V。
    2) 2)没有特殊原因。 我将通过将其修改为0.01uF 来检查它。

    输出电压为15V、电流约为100mA 至150mA。
    我知道变压器未针对24V 进行优化。

    您认为该变压器有问题吗?

    为什么在滤波电感器之间使用1欧姆的电阻器?

    谢谢、B。此致

    Sy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SY、

    1) 1)那么您应该将齐纳二极管增加到13V 齐纳二极管、而不是10V 齐纳二极管。

    2) 2)确定。

    只要您不需要最高性能、变压器就应该正常。

    1欧姆电阻器可在高频率下限制阻抗、如果您的系统需要进行测试、但我至少会将其放置在布局中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    连接13V 齐纳二极管是否正确?
    我想、如果我们使用13V 齐纳二极管、VDD 电压将增加到13V。
    并联49.9千欧是否正确?

    谢谢、B。此致

    Sy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    感谢您的回复。

    我们不应该减少49.9千欧? 不是13V 齐纳二极管。

    谢谢、B。此致

    Sy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SY、

    我将更改齐纳二极管并保持电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    好的、谢谢

    B.此致

    Sy