This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25926:电流限制。

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981166/tps25926-the-current-limit

器件型号:TPS25926

大家好、

我想知道电流限制。

当负载电流缓慢增加时、施加的电流限值高于设定值。
这是为什么?
120kΩ 将其设置为4.3A (μ A)、但电流限制应用于6A。

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    正在使用哪种负载?  电流压摆率快时、结果是否准确?

    您能否共享 电子保险丝输入引脚电压、输出引脚电压和通过器件的电流的任何波形?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    感谢你的答复。

    我的客户正在使用 电子负载。
    输出电流在几秒至10秒内从0A 增加到5.3A。

    他们现在似乎无法衡量、您能不能从这种情况中给我一些建议吗?

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    不建议使用 eload 测试电子熔丝设备、尤其是在 CC 模式下。 它可能会产生不准确的结果。 请要求他们最好使用电阻负载、或者他们也可以在 CR 模式下使用 eload。

    此致

    Kunal Goel