This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:有关 TPS6508640效率测试结果的查询

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP12004-HE, TPS650864
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980767/tps650864-inquiry-about-the-tps6508640-efficiency-test-results

器件型号:TPS650864
主题中讨论的其他器件:PMP12004-HE

您好!

 用户指南中 PMP12004-HE 的效率测试设置如下。

    1.我的客户认为用户指南中的效率测试数据已经在以下条件下进行了测试。 对吗?

          1) 1)仅测量的电源轨处于活动状态、所有其他电源轨均已禁用且无负载

          2) 2) BUCK1、2、6的驱动电压由外部输入引脚供电

      2.您能否提供在 TPS6508640的所有电源轨工作时测得的效率测试数据?

      3.当负载仅在一个电源轨上而不在多个电源轨上时、TPS6508640的降压效率是否存在差异?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    我对这些线路的解释是 TPS6508640上的所有其他稳压器都已禁用且处于非活动状态。 对于降压控制器、效率测量中还考虑了驱动源所需的功率。  

    2.我唯一可用的其他效率数据将位于 TPS650864数据表或 TIDA-01393参考设计的用户指南中。  

    3.由于散热和环境温度确实会影响效率结果、因此根据最终应用中的负载条件、可能会有一些效率差异。 在室温下、每个电压轨的负载为50%时、我希望这种影响最小、但我建议在验证您的最终系统时进行测试、以确保其满足您的特定用例。

    此致、

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Layne J、

    感谢你的答复。

    下图是我的客户测试 TPS6508640 BUCK2效率的结果。

     -蓝色和棕色:只有一个电源轨处于活动状态且已加载,所有其它电源轨均已禁用。

     -灰色:一个滑轨处于活动状态且已装载,所有其它滑轨处于活动状态且 未装载

    降压转换器的效率降低了约10%、稳压器的效率降低了约5%。

    这是正常的吗? 为什么即使其他电源轨没有负载、单独激活也会显著降低效率?

    谢谢你。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    每个稳压器在启用时都会消耗电流、因此如果不考虑启用所有稳压器后产生的额外电流消耗、效率图将会有所不同。 您将注意到、启用这些稳压器时的效率差异会随着测试电源轨上的负载增大而减小、这是因为在没有负载的情况下启用的稳压器的电流消耗不会随测试电源轨上的电流消耗的增大而变化很大(如果完全改变)。 启用这些电源轨不会影响测试电源轨的效率、前提是考虑未测试电源轨中的功耗。

    此致、

    Layne J