主题中讨论的其他器件: BQ25890H
您好!
下午好! 我叫 Rezwan、是 Vita Inclinata Technologies 的一名电气工程师。 我们有兴趣通过内部 TI 电量监测计 IC 将电池充电器 BQ25611D 实现为1节锂聚合物智能电池。 我们提出了一些问题、以阐明电池充电器和电池之间的一些功能和通信。 以下是一些查询:
1.如果通过 I2C 连接、TI 电量监测计 IC 是否能够直接与 BQ25611D 通信?
2. TI 电量监测 IC 是否能够使用 BQ25611D 更改充电参数?
3. BQ25611D 是否会自动向电量监测计 IC 写入数据、以便在需要时请求电池温度、电压和充电参数?
由于电池没有热敏电阻输出(电池 NTC 连接到电量监测计 IC),我们是否仍然可以使用充电器 IC 的 JEITA 充电,或者充电器 IC 是否使用默认充电参数并根据 ChargeVoltage()和 ChargeCurrent ()进行调整
将 VSYS 引脚输出到系统的最大电流是多少?
6. BQ25611D 数据表第45页的图10-1显示了直接连接到充电器 IC 和系统其余部分的已断电 VSYS 的电池。 我们还打算以这种方式使用充电器 IC 来掩盖系统中的电池、但如果我们直接从电池获取电源、是否会出现任何问题?
请检查附件#1-->图(1)
此外、我还为 TI 电池电量监测计添加了电池内部协议和 I2C 协议图片:
#电池内部:
下面是电池内部的图片、其中列出了 BQ25611D 的内置电池组保护和 TI 电量监测计可用 I2C 消息:
请检查附件#2 ->图(2)
#这是来自电池电量监测 IC 的 I2C 消息:
请检查附件#3->图(3)
谢谢。
如果您有任何疑问或需要澄清、请随时向我发送电子邮件。
此致、
Rezwan
Rezwan Rahman•硬件工程师 II
VITA Inclinata Technologies、Inc.
295 Interlocken Blvd、#175
Broomfield、CO 80021