This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27761:LM27761DSG 故障问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM27761, LMR70503, LM2682, TPS63700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973888/lm27761-lm27761dsg-failure-problem

器件型号:LM27761
主题中讨论的其他器件: LMR70503LM2682TPS63700

LM27761DSG 故障问题、非常感谢您以前的反馈。

请帮助确认一个问题:在我们的应用中、直接连接到 EN 引脚 Vin、未添加限流电阻器、最近了解到类似的电源芯片 EN 引脚通常具有有限的流量要求、 但在 LM27761DSG 手册 EN 引脚电流要求中未找到、请帮助确认芯片 EN 引脚电流限制要求、我们设计的电路将在电流过大时在 EN 引脚中引起电路、从而导致芯片烧毁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请问在 EN 引脚不限制电流电阻器的问题上是否有进展?

    最近、我们有一款新产品需要使用负压芯片、因此我们需要尽快检查此设计问题、以便做出后续决策。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有任何反馈吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好、

    感谢您的问题、很抱歉回答较晚。

    EN 引脚上的限流电阻器主题在严格意义上取决于特定器件的实现方式。

    通过参阅 EVM (使用 LM27761EVM 评估模块)、您可以看到 J1连接器中的 VIN 和 EN 短接在一起、因此、如果您在应用中直接连接 EN 和 VIN、应该可以正常工作。

    此连接是否存在任何实际问题?  

    如果我误解了您的问题、请再次询问。

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我们无法找到 LM27761损坏的根本原因、我们暂时怀疑此芯片不适合我们的应用场景。

    我们的负电压主要用作运算放大器的负电源和运算放大器的基准输入电压。 运算放大器的输出也为负、而运算放大器的输出为 CMOS 传感器供电。

    请帮助推荐负功耗芯片。 最好不要在此电荷泵模式下运行。 要求如下:输入电压为3.3V、输出电压为-3V 至-5V、输出电流大于220mA;

    体积最好在3*3mm 以内,外围电路不需要电感器、二极管和其他大型封装器件最好;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EN 是高阻抗 CMOS 输入。 只要您保持在绝对最大额定值中显示的限值范围内、就不会有电流流动。 这不是您失败的原因。

    具有单个飞跨电容器的电荷泵逆变器无法生成绝对值高于输入电压的电压。 此外、逆变器的输出阻抗将进一步限制电压(220mA 时、压降将超过500mV)。 LM2682是一款双倍逆变器、但无法提供足够的电流。 您需要基于电感器的逆变器、如 TPS63700或 LMR70503。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    正如 Clemens 之前所述、由于其 工作原理、您无法使用 LM27761来获得绝对值高于输入电压的电压。

    如果您需要具有该特性的器件、应在 降压/升压稳压器|反相降压/升压|概述|德州仪器 TI.com 中检查反相转换器

    尤其是、正如  Clemens 所观察到的、TPS63700和 LMR70503可能适合您的解决方案。

    遗憾的是、对于这些类型的拓扑、您需要在外部放置电感器。

    如果您有任何疑问、请再次询问。

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    非常感谢您的输入。

    此致、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我。 例如、LM27761的最大输出电流为250mA。 该芯片是否具有灌电流能力?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    再次感谢您的提问。

    您能否更好地阐明您的意思?

    当器件对输出电容器放电时、器件会在关断期间从输出端吸收电流。

    请参阅数据表:

    相反、在运行期间、如果负载向输出电容器注入导致输出电压升高的电流(以绝对值表示)、我认为器件将无法再调节 Vout。  为了确认这一点、我需要运行相同的实验室测量、因为我没有关于该主题的第一手经验。

    但是、参考您之前的问题、LM27761无法满足您的具体要求、因为您需要的输出电压大于输入电压(以绝对值表示)。

    如果您的规格仍然相同、我建议您查看   TPS63700 和 LMR70503、它们可能更适合您的应用。

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。