This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:创建黄金映像

Guru**** 2541540 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561-R2, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980533/bq27z561-r2-creating-golden-image

器件型号:BQ27Z561-R2
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIO

您好!

我已经完成 了 SLUA379E 文档中直到第9号的步骤、第10号要求使用新的.senc 文件重新编程数据包、以清除所有隐藏的常量。

-您能否为 BQ27z561-R2提供新的.senc 文件?

我必须为另一个 BQ27z561-R2创建具有不同设置的新.gg 文件、因此我的问题是:

-在整个学习周期中、是否需要将 EV2400连接到电量监测计? 或者、我能否在未连接的情况下进行充电、放松和放电?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda、

    您可以在 BQ27Z561-R2产品页面上下载固件、这是一个.exe 文件、运行后将获得.SNEC。

    需要 EV2400来观察学习周期的状态、如果未连接、您将不知道是否有问题。

    此致、

    亚伯拉罕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abraham、  

    我从 BQ27Z561-R2产品页面下载了以下文件: www.ti.com/.../BQ27Z561-R2-DEVICE-FW

    但是、当我尝试使用它对电量监测计进行编程时、我会收到一条消息、提示"ROM 版本不受此工具支持。 请联系德州仪器获取更新"  

    我使用的是 bqStudio 1.3.101版

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda、

    是否可以发送消息的屏幕截图? 您要上载的文件是否是.srec 文件?

    此致、

    亚伯拉罕