This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:系统引导期间出现 Pack 重置问题。

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1, BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979607/bq28z610-r1-pack-reset-issue-during-system-booting

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件: BQ28Z610

尊敬的先生:

当系统启动时、当电压降至0V 时、电池组间歇性地持续250ms、如下图所示。

请检查随附的日志文件、并告诉我如何解决此问题。

e2e.ti.com/.../log_5F00_4.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dexter、

    我认为这是监测计的正常操作、第一次测量是在250ms 之后进行的、在启动时、监测计不会在采样之前自动开启 FET。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    我们发现、在系统重新启动期间、监测计的 DSG FET 处于关闭状态(250ms)。

    我们需要知道为什么在系统重新启动期间 DSG FET 关闭(250ms)。

    请告诉我 DSG FET 为什么持续250ms、例如哪种保护?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dexter、

    您是否在系统重新启动期间提及监测计的 POR?

    我认为这是监测计在复位时的正常操作、监测计需要在允许 FET 导通之前进行测量。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我是 Sun、他要求 Dexter 检查此问题。 那么、让我来解释一下症状。

    上述 syetem reboot Dexter 并不意味着电量监测计的 POR、而是使用安装了 BQ28Z610-R1的智能电池组重新启动移动设备。

    我认为 BQ28Z601在移动设备复位期间不得复位。 您的意思是、它看起来像是满量程监测计的 POR?。 如果是、请让我们了解如何检查 BQ28Z610-R1是否复位。

    此致、

    太阳光了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sun、

    监测计在系统重新引导期间会经历什么? 它是否会断电并执行 POR? 是否发送了复位命令或与正常操作不同的任何其他命令?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    感谢您的及时响应。

    我的系统既不发送重置命令、也不执行任何其他操作来在重新启动期间重置电量监测计。 bq28z610_FG.c 中的内核探测器函数、仅执行您的文件。 是否有因燃油表在没有复位命令的情况下复位的原因?

    此致、

    太阳光了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sun、

    在系统重新启动期间必须发生会导致 FET 短暂切换的情况。 是否启用了任何保护? 如果未发送命令、保护或重启/断电、监测计将无法对 FET 进行循环。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    当 I2C 线路发生诸如线路卡滞 之类的异常行为时、电量监测计固件是否会重置器件?

    此致、

    太阳光了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sun、

    当通信线路保持低电平时、固件不应复位、唯一的复位应该是通信引擎。 当通信线路保持低电平时、FET 是否正在复位?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我不知道"通用引擎"。 通用发动机意味着什么? 让我检查当通信线路保持低电平时 FET 是否复位。

    此致、

    太阳光了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sun、

    我们有一个硬件通信引擎、可以通过将线路保持在低电平来重置。

    此致、

    Wyatt Keller