This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A:仅在次级侧独立使用 ucd3138A

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD7138, UCD3138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974288/ucd3138a-use-ucd3138a-independently-only-with-secondary

器件型号:UCD3138A
主题中讨论的其他器件:UCD7138

当我使用 UCD3138A 通过 UCD7138驱动器控制同步整流器时、发送到 IN 引脚的 PWM 信号基于与初级侧的相位。 这意味着 IN 引脚的接通由主 PWM 决定、主 PWM 由 PWM0控制、我不想使用主信息、我能否仅根据辅助信息使用控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的问题是:您是否可以使用 UC7138仅控制 DPWM 下降沿、而不是上升沿? 如果是,答案是肯定的。 您可以将 CTRL 接地以禁用与初级侧相关的上升沿。

    谢谢、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的响应、如果 CTRL 连接到 GND。 谁将决定转弯时的边沿?  驱动程序 UCD7138控制? 以及由谁决定频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCD3138A 控制 DPWM 上升沿、而 UCD7138紧随其后。 UCD3138A 还控制频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sean、  

    重点是如何将该 DPWM 与通过同步整流器的电流同步。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lixin、

    UCD7138可通过 DTC 检测体二极管导通时间、UCD3138A 测量导通时间、然后调整 SR 脉冲宽度。 无需外部同步。 UCD3138A 控制时序。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sean。

    是的、但它只调节关断时间、导通边沿由内部时钟决定。 如何确保导通与 SR 同步。 EV 电路板采用 LLC 拓扑、SR 的开通沿与初级 DPWM 的开通沿相同。 但我不在 LLC 中使用它、而是在无线电源传输系统的次级侧使用该控制器。 我无法从主服务器获取信息。 如何控制导通?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lixin、

    UCD7138不会生成任何栅极驱动信号。 您可以选择可产生 SR 驱动信号的其他 SR 驱动器。

    谢谢、
    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我明白了。 无论如何都谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。

    我将关闭此主题。 如果您需要进一步的帮助、请打开一个新的查询。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了一种使用此驱动器并优化关断时间的解决方案、首先您需要感应体二极管电压以获取信息(用于导通边沿)、然后使用此信息同步 DPWM 数字信号、 随附的应用手册用于同步 SR 而不使用主 information.e2e.ti.com/.../UCD31xx-Application-Note-_2D00_-Wide-Frequency-Range-DPWM-Synchronization-on-the-Fly-_2800_1_2900_.pdf