This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS549B22:TPS549B22纹波差异。

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS549B22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973217/tps549b22-tps549b22-ripple-difference

器件型号:TPS549B22

大家好、

我的客户询问 TPS549B22仿真。

已附上仿真报告供您参考。 波形显示~17.5mVpp、但报告显示3.973mV。 请您澄清一下。

e2e.ti.com/.../TPS549B22_5F00_0.8V_4000_16.5A.pdf

此致、Shinu。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    、您能不能与我分享 WEBENCH 设计、以便我可以在 WEBENCH 中将其打开以查看它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    链接: webench.ti.com/.../SDP.cgi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    、  

    Kris 正在研究这一问题、并将很快向您提供反馈。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinu、

    感谢您分享设计。 我需要咨询 WEBENCH 团队、了解如何计算这一数值、以及仿真中使用了哪些电容器模型。

    请给我几天时间、让我与团队在此方面取得一些明确。

    此致、
    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、

    我们将对此进行研究、并将回顾我们的观察结果。

    谢谢、

    Kiran Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Kiran

    我们尽快需要详细信息。 请尽早提供。

    此致

    Srikanth Kacchu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikanth、

    我们从事这一问题工作的专家目前已不在办公室,将于下周返回。 我们将在下周之前再次与您联系、届时我们将对此进行更新。

    Shaheen S M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Srikanth/Shinu,


    webench 上的 Voutpp 计算是一个估算值、其中包括电容器和 ESR 引起的纹波的计算(以下链接提供了文档 EQN 12和13)并忽略了 ES。
    https://www.ti.com/lit/an/slva477b/slva477b.pdf?ts=1612326636801&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    对于上述器件、我们观察到对于陶瓷电容器、计算结果匹配良好、但对于电解和陶瓷组合值则略为关闭。 我们更新了该器件的 Voutpp 计算。 请注意、估算和电气仿真之间通常会有一些差异、因为与估算相比、仿真将更加精确。 对于您的案例、我们能够将此差异降低到一定程度、但为了进行准确估算、我们建议也运行电气仿真。 希望这能澄清。  
    下周 末、TI.com 上应该会提供针对此器件的修复程序。

    请查看以下有关该条件的最新设计报告(VinMin:4.5V;VinMax:5.5V;Vout:0.8V;Iout:16.5A)。

    e2e.ti.com/.../WBDesign11720.pdf

     



    此致、
    Kiran Kumar