This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122ZA:从负输入到高正输出的参考设计

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122, LM5122ZA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980918/lm5122za-reference-design-for-negative-input-to-high-positive-output

器件型号:LM5122ZA
主题中讨论的其他器件:LM5122

一位客户正在考虑使用两相交错式电源。

下面是否有适用于两种模式的参考设计?

①Vin μ V:直流-48V (-36~-60V)⇒输出电压:直流32V、输出电流:31.25A (1kW)

②Vin μ V:直流-36~-46V⇒输出电压:直流54V、输出电流:18.52A (1kW)

 

我认为直流/直流控制器主要是 LM5122或 LM5122ZA。

如果有更多推荐的控制器、请告诉我。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    感谢您关注 LM5122。

    LM5122适用于第二种设计。 第一个设计需要降压控制器。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San,

    感谢您的参与。  对于双相 LM5122或 LM5122ZA、1kW 看起来过度。  您可以参考    

    如果您想继续此方法、请告知我们。

    谢谢、

    Youhao