This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65133:启动时可吸烟芯片

Guru**** 2514825 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972182/tps65133-chip-smoking-on-startup

器件型号:TPS65133

您好!

我相信、在50%的时间内、TPS65133在启动时爆炸时会遇到类似的问题、尽管我们目前正在进行推测、但我们也怀疑与接地焊盘相关的组装问题。 您知道该主题移至电子邮件通信后的解决方案是什么吗?  

谢谢、

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    感谢您的发帖。  我在这之前忙于处理其他支持问题、但我们将深入研究这一问题、并在明天返回给您。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    感谢您的耐心、因为我刚刚回到了这个问题。 您在解释中没有连接任何其他线程、但我想我知道您打算引用哪个线程。 在该主题中、TPS65133器件没有损坏、我在实验室中无法重复客户场景。 如果出现问题、器件损坏可能是由电路板组装问题或设计本身的某些问题引起的。 如果您可以附上原理图的副本、我可以查看是否可以从设计角度找出可能导致损坏的因素。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    出于保密考虑、我不希望发送原理图。

    进一步研究我们认为可能发生的一种潜在情况是、该 IC 的输入电压经历的电压超过额定最大电压6V (可能在10V 范围内)、但仅持续一小段时间(从 ns 到 us 范围)、而不是稳态。 您能否提供有关在过压情况下该器件如何出现故障的任何见解? 我们看到该部件充当电压输入和接地之间的短路或近乎短路。 我们使用热像仪验证了这一点、器件在出现故障时会显著升温

    如果我们拔下出现故障的部件之一、是否可以将故障分析结果发回给您?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    6V 是输入电源电压的绝对最大值、这很可能是导致器件损坏的原因。 当输入电压高于6V 时、内部 FET 可能会由于过压导致漏源击穿而获得过多的漏极电流。 热关断功能可在器件正常运行期间功率耗散过大的情况下保护裸片、但热关断功能通过禁用转换器运行来工作。 输入端的过压有所不同、因为禁用转换器不会消除这种情况、因此在这种输入过压情况下、热关断无法保护器件。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    辽卡特

    感谢您的解释。 如果情况如此、并且内部 FET 正在分解、则输入电压基本上会短接到 VPOS、对吧? 如果发生这种情况、转换器是否尝试主动对 VPOS 放电、这是导致转换器发热的原因? 当转换器被禁用时、转换器似乎主动将 VPOS 放电至接地。  

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    该器件的输出确实具有有源放电、但遗憾的是、我没有足够的器件内部详细信息来确定当超过器件的绝对最大额定值时器件如何发生故障。

    此致、

    辽卡特