This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21540A-Q1:6VMAX GaNFET 兼容性

Guru**** 2510115 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21540A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980916/ucc21540a-q1-6vmax-ganfet-compatibility

器件型号:UCC21540A-Q1

尊敬的 TI:

鉴于 UCC21540A-Q1的 UVLO 上升阈值最大值为5.9V、符合建议的最小 VDD 为6V、UCC21540A-Q1是否适合用于驱动绝对最大值为6V 的 GaNFET?V_GS

假设为 VDDA 和 VDDB 提供理想的6.5V 电压。 OUTA 和 OUTB 是否会向 FET 栅极提供超过6V 的电压、或者是否提供 V_GS 限制机制(例如集成 LDO)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yoonseo,

    我将深入研究这个问题、并在今天晚些时候或明天早上返回给您。  

    此致、

    Krystian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Senseo、我知道您计划为 GaN 申请的驱动电压吗? 如果低于6V、则不建议使用 UCC21540A-Q1。 如果高于6.0V、则没关系。 如果您担心输出驱动电压、它将始终为 VDD。 如果您需要调节此 VDD、则可以选择 LDO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei、

    计划的驱动电压为5V。 在这种情况下、似乎 不建议使用 UCC21540A-Q1。