This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25150:BQ25150充电控制器

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25150, BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980218/bq25150-bq25150-charge-controller

器件型号:BQ25150
主题中讨论的其他器件: BQ27426

大家好、

我目前正在使用 BQ25150充电控制器、我有一个有关充电控制器的问题、

需要配置哪些寄存器、才能使用 BAT 引脚将电压从充电控制器切换到电量监测计(BQ27426)、而不使用任何电池作为电量监测计的输入电源

仅供参考、我们使用 CE 引脚为控制器启用充电、它保持悬空、这意味着默认情况下在目标板中启用充电模式。

LDO、MR 和 PMID 引脚的主要功能是什么?是否需要配置这些引脚以启用 BAT 引脚

您能不能解释一下这些引脚除了数据表之外的主要功能、以及获取电量监测计的输入电源电压

提前感谢

Suraj.N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suraj、

    [引述 user="suraj nagulamalyala"]需要配置哪些寄存器、才能使用 BAT 引脚将电压从充电控制器切换到电量监测(BQ27426)、而不使用任何电池作为电量监测计的输入电源

    您能进一步介绍一下吗? 据我所知、仅通过电池充电器无法将电池连接从 BQ25150更改为 BQ27426。

    [引用 user="suraj nagulamalyala"]供参考我们使用 CE 引脚为控制器启用充电、它保持浮动、这意味着默认情况下在目标板中启用充电模式。

    没关系。

    [引用 user="suraj nagulamalyala"] LDO、MR 和 PMID 引脚的主要功能是什么?是否需要配置这些引脚以启用 BAT 引脚

    [引述 user="suraj nagulamalyala"]您能否向我解释这些引脚除数据表之外的主要功能、以及获取燃油表的输入电源电压[/报价]

    LDO 引脚是一个负载开关或 LDO、可支持小于150mA 的负载。 它可以在 LDOCTRL 寄存器中配置为以100mV 为步长的电压。  它用作其他可能需要与 PMID 不同电压的组件的电源轨。

    /MR 引脚是手动复位引脚。 它可用于复位器件或将器件从运输模式唤醒。 这将通过按钮等组件获取用户手动输入。

    PMID 引脚是为系统供电的主电源轨。 它是电压输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anthony P Pham

    您能进一步介绍一下吗? 据我所知、仅通过电池充电器无法将电池连接从 BQ25150更改为 BQ27426。

    我想使用 BAT 引脚将充电控制器(BQ25150)的电压、VBUS 电压切换到电量监测计(bq27426)、因为我的电量监测计未连接到任何输入电源电压、所以我需要使用我的充电控制器(BQ25150)将电量监测计从空闲模式唤醒、是不是可行的...

    如果您有任何有关 BQ25150的示例代码、您能否提供、

    提前感谢

    Suraj.n

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suraj、

    您是否有我们可以查看的原理图。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick Brylski、

    这里是充电控制器和电量监测计的原理图、我在 PMID_EAR 处获得5V 输入、我想通过 BAT 引脚将电压从控制器切换到电量监测计、如数据表中所述、

    以便我可以在 R29和 C39端子处获得3.5V 至3.7伏的电压、从而驱动 IC BQ27426电量监测计、

    要获得电压....、需要配置哪些寄存器?

    Thannks 未提前

    Suraj.N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suraj、

    您是否已将电池连接到 BQ27426? 如果配置正确、BQ25150将为电池充电。  可能会评论 BQ27426的工作原理、但我认为 BQ25150在原理图方面没有问题。

    对于任何代码、我们建议从 BQ25150设置指南开始。 这可以生成可在启动时运行的代码、并提供编写 I2C 命令以配置器件的示例。