This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM846C23:具有外部电阻器的 PMBus 配置

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980901/tpsm846c23-pmbus-configuration-with-external-resistor

器件型号:TPSM846C23

我不清楚 PMBus 控制和外部电阻如何协同工作。

我假设我们必须使用外部 R 来设置标称值、否则将第一次在0.5V 时启动、并且它将无法打开下游组件。

  • 我们需要0.9V 的默认电压、并希望通过 PMBus 向下调节至0.85。

我可以在 Rset 上放置一个12.1K 分辨率、以获得0.9标称值。 但不清楚这是否会改变 VOUT 寄存器上从代码到电压的映射。

  • 它是否仍然是 Vout = code * 512?
  • 即使在 Rset 就位的情况下、PMBus 主机是否会正确调整输出电压(PMBus 是否覆盖 Rset 值)?

谢谢、
Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas

    请查看此帖子、如果您的问题仍未得到解决、请告知我:

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/959473/3545206

    简而言之、如果在写入 VOUT_COMMAND 以在启动后更改输出电压时具有 Rset 电阻器、则必须考虑有效 LSB 值。 上面的帖子给出了在给定 Rset 值的情况下计算有效 LSB 值的方法。 对于12.1k Ω 的示例、VOUT_COMMAND 的每个 LSB 的值为(1+10K/Rset) x 2^-9V 或~3.57mV。

    此致、
    Kris